This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:SigCon Architect 无法在演示模式下工作

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1584990/ds280df810-sigcon-architect-cannot-work-in-demo-mode

器件型号: DS280DF810

尊敬的专家:

我将使用 SigCon Architect 在演示模式下生成 EEPROM 文件。
安装 DS280DF810 更新程序配置文件后、无法提供如下所示的左列。

image.png

也会在 Lanch 窗口之后遇到下面。
image.png

 

问题 1:如何解决上述问题?
问题 2:我想从我们的 vous EEPROM 文件重新生成 EEPROM 文件、如何导入一个 exsit 文件并生成一个新文件?

感谢您的大力支持!

此致、
Zhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI AE:

    在问题得到解决之前、还需要了解固件。
    这是我们第一次使用 TI 的重定时器、我们想连接 3 个 25G SFP+。
    请提供一个示例固件吗?


    谢谢、
    Zhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhao、

    可以检查固件。 对于 SigCon Demo Mode、您是否在 GUI 中点击“Apply"按钮“按钮后看到此错误消息? 另外、您能否详细说明一下如何从前一个文件生成 EEPROM 文件? 您是否尝试将以前的 EEPROM 十六进制文件导入 SigCon Architect?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    感谢您的答复。

    几周前我刚刚完成了任务、因此我不知道如何生成文件。
    点击“应用“按钮后、便可找到这些页面。
    此外、我还生成了一个 EEPROM 文件。
    请检查一下。 支持 3 x 25Gbps 配置、整个 EEPROM 大小为 32KB、
    如果您需要更多详细信息、请告诉我。

    另一个问题:

    似乎有两种方法可以控制重定时器。 一个通过 EEPROM 进行配置、另一个通过 SMBus 进行配置。
    您能举个例子吗?

    再次感谢!


    顺便说一下、上传我的 EEPROM 文件(十六进制格式)时出现了“不允许文件类型“问题。
    因此、我用“hexdump"转“转储文件信息、并将其作为文本插入此处。


    e2e.ti.com/.../ds250df810_5F00_3x25G.txt

    此致、

    Zhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhao、

    是的、我可以查看 EEPROM。 是的、该器件可以使用 SMBus 进行编程或使用外部 EEPROM 进行配置。 可以使用器件编程人员指南访问有关这些配置选项的详细信息。 可以在 以下产品页面上索取此文档

    我还需要注意的是、对于 DS280DF810、EEPROM 不能通过 SigCon Archtiect GUI 直接刷写到器件中。 EEPROM 可使用闪存中心或类似功能应用于器件。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    感谢您的评论。

    由于硬件设计、我们必须通过外部 EEPROM 进行配置。

    对于刷写 EEPROM、我们将使用通用的 SOP EEPROM 编程器在 SMT 之前对这些器件进行编程。

    问题、我将向您发送一封电子邮件。 感谢您的评论。

    此致、

    Zhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhao、

    感谢您的澄清。 您打算使用 EEPROM 进行哪些配置、 它只是 与 3 x 25G SFP+连接吗?  此外、您能否将原始 EEPROM 添加到.zip 文件并附加它? 这对我来说可能更容易查看。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    再次感谢您的答复!

    我发现保存 EEPROM 文件不是我想要的。

    例如:
    1.点击“Write Registers“后、我启用了 6 个通道(出口为 0/1/2、入口为 3/4/5)、如下所示

    2.点击“Write to EEPROM file“的按钮作为 tmp.hex、然后重新启动 SigCon 并加载 tmp.hex。


    3.选中它在“低级页面“,得到下面的消息框

    即使我选择了“是“或“否“,也只有一个频道被选中在“低级页面“.

    关于上述问题、我不确定我的 EEPROM 文件是否可用
    因此、请允许我在此处总结我的配置:

    1.通道 0/1/2 用于出口、通道 3/4/5 用于入口。
    2.信道速率为 25Gbps。
    3.似乎“ADPAT_MODE[1]"是“是更好的选择吗?  

    您能否提供使用我的配置生成 EEPROM 文件的详细步骤?

    此致、

    Zhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加信息:

    经过一些试验后、我发现当使用 SigCon 写入 EEPROM 文件时、只写入一个通道、而不是所有需要的通道。
    我使用了 6 个通道、但每次只能写入一个通道。

    如何一次性为所有通道生成文件?

    谢谢、

    Zhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhao、

    有关几种常见的器件配置、请参阅编程人员指南的第 5 节。 执行本节中的步骤时、您是否能够一次写入所有通道? 另外、请参阅以下部分:

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    感谢您的耐心答复。

    我的步骤如下:

    将全局寄存器 FC 更改为 FF(启用所有通道)
    2.如上所述、为全局寄存器 FF 至 0x3 中的所有通道选择广播模式。

    完成上述步骤后、一旦我切换到 EEPROM Page 并切换回 Low Level Page、配置将丢失...

    谢谢、

    Zhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我可以将问题标记为已解决、并提出新问题以获取一个 EEPROM 文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhao、

    谢谢您的解释。 我将尝试在我的最后这样做,并会告诉你,如果我遇到类似的问题. 是的、如果您可以创建一个新问题、这对我的团队跟踪系统来说会更好。 谢谢!

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 我会提出一个新问题。

    感谢您的支持。

    此致、

    Zhao