This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD2CANFD24-Q1:计算 IEC 6100 –4 的功率耗散

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD2CAN24-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1586707/esd2canfd24-q1-calculating-the-power-dissipation-for-iec-6100--4

器件型号: ESD2CANFD24-Q1
主题中讨论的其他器件: StrikeESD2CAN24-Q1

您好团队、

我正在尝试用 ESD2CANFD 替换 Nexperia PESD2CANFD 的部件,所有的功能 VCL、VBR Vrw、Ir 和尺寸看起来都很完美,唯一的问题是功率耗散。在数据表中,它提到 133W 但对于 Experiment Nexperia 部件,它是 200W。

我的问题是  

1.在 ESD 脉冲冲击期间,发生器在 CAN 线路 8kV 或 15kV 中的 8/20us 脉冲冲击,我们需要考虑功率耗散吗? 因为该零件已符合 CAN 线路的要求并且符合标准

2.如果对上述问题是,我们如何计算和平均 ESD 二极管的 8/20us 脉冲的 PD

3.请给我计算我必须考虑的 ( Ex- ipp ) 对于 330ohm , 330pF 发生器规格计算

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darshan:  

    从我发现的 PESD2CANFD 数据表中、我看不到此器件的额定功率为 200W。 我发现 IPP 在我们的器件中比在竞品器件中更好。 您能分享一下您要查看的数据表吗?  

    通常、如果有人要寻找额定功率为 200W 的 CAN 器件、他们会选择  ESD2CAN24-Q1。 更好的 PPP 但电容更差。  

    现在、您提到的 IPP 和 PPP 值与 IEC 61000-4-5 防雷/浪涌抗扰度有关。 IEC 61000-4-2 涵盖系统级 ESD 抗扰度。 该应用手册很好地说明了两种不同测试 链接

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、  

    我现在对参数注意事项感到困惑,让我们考虑一下  下面所附的 IEC 61000-4-2 标准  

    对于 8kv 和 15kV、峰值功率计算时、钳位电压为 37V、规格为 330pF 和 330 Ω 时、我必须考虑的是 IPP  

    2. 如何计算在瞬态期间的 PP ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Darshan!

    请阅读 有关此问题的常见问题解答。 对迟早未能理解这一问题表示歉意。  

    在该图中:

    8kV IEC 将是 16A TLP、约为 36V (VCLAMP)。

    如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    此致、

    Bryan