This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:芯片选择:MIPI DSI 和 CSI 串行器之间的推断

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1586561/ds90ub941as-q1-chip-selection-deferences-between-mipi-dsi-and-csi-serializer

器件型号: DS90UB941AS-Q1

亲爱的员工

目前、我有以下使用要求。  

“soc--> 串行器 --> FPD 链接-->解串器-->显示器“

因此、我应该选择 DS90UB941 或等效器件、对吧?

但我可以在这种情况下使用 MIPI CSI 串行器吗? 为什么 SoC 无法通过 MIPI CSI 串行器驱动显示屏?

THX、

Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared、

    感谢您的查询。

    我们的串行器和解串器的选择将取决于 ADAS/IVI 应用、SoC 输出协议和显示输入协议。

    请提供协议的方框图和所需的分辨率、我可以协助进行相应的串行器/解串器配置。

    对于您有关 MIPI CSI 串行器与 MIPI DSI 串行器的问题、我们的 FPD-Link III 器件在 ADAS 和 IVI 器件之间没有互操作性。

    MIPI CSI 串行器仅用于 FPD-Link ADAS 产品系列、而 MIPI DSI 串行器用于 FPD-Link IVI。

    谢谢、

    Ragav Subramanian