This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E001:MPN TPD4E001DRLR

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1587508/tpd4e001-mpn-tpd4e001drlr

器件型号: TPD4E001

您能否确认 PN TPD4E001DRLR 是否能够满足以下要求?

 

“供应商能否满足 QAP-185 的客户 QAP 条款:禁止 EEE 组件标签?  
本 QAP 仅适用于交付采用表面安装技术的玻璃体部件或带有标签的设备。
本 QAP 不适用于任何没有标签的组件或设备、也不适用于通过雕刻、蚀刻、油墨冲压或其他不可拆卸的标记流程应用的标签。“   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniela:

    遗憾的是、我们确实在组件上应用雕刻/蚀刻。 如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    此致、

    Bryan