This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1431-Q1:如何生成 EN 和 TXD 的信号以进入快速模式

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1587291/tlin1431-q1-how-to-generate-signal-of-en-and-txd-to-enter-fast-mode

器件型号: TLIN1431-Q1

您好的团队、

客户将使用我们的 TLIN1431。

但当他们首次编程时、他们需要停止 WD 函数。 因此、我建议使用快速模式。

还能进入快速模式。 它们必须以续签方式生成 EN 和 TXD 的信号。

对于如何生成信号、您有何建议?  在大规模生产中使用哪种工具生成信号?

BR

汉兵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanbing、

    要进入快速模式、在 EN 被拉至高电平达 10 次后、MCU 需要在 TXD 上生成一个低电平脉冲、如数据表所示。

    我实际上不知道要注释什么、这些是 MCU 引脚、因此需要在实际应用中由 MCU(即 GPIO 引脚)控制。  

    此外、在待机模式下有一个 150ms - 200ms 长的初始窗口、应该足以进行初始化。

    此致、

    Sean