This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP0604:原理图检查

Guru**** 2919680 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP0604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1586629/tdp0604-schematic-check

器件型号: TDP0604

你(们)好

客户需要 DP++功能。 目前、我们使用的是 TDP0604IRNQR、电路图如下所示。

您能帮助查看下面的 TPD0604 原理图、并说明是否需要进行调整、  

我想问:DP 是交流耦合、HDMI 是直流耦合。 目前、AC_EN 是使用电阻器实现的。

如果实现了 DP++功能、是否会在内部自动处理 AC_EN?  

ac_en.jpg

另一个问题:TDP0604 没有 AUX 引脚、因此 SOC 的 DP_AUX 输出是否需要直接连接到 DP 连接器? DP 连接器布线尚未绘制。

connetor.jpg

TPD0604.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、  
    DP++与常规 DP 不同。 这仅意味着源可以传输 DP 或 HDMI 信号。  
    是否尝试通过 TDP0604 同时支持 DP 和 HDMI 信号?

    在原理图中、好像您只做了 HDMI。  

    [引述 userid=“446400" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1586629/tdp0604-schematic-check

    我想问:DP 是交流耦合、HDMI 是直流耦合。 目前、AC_EN 是使用电阻器实现的。

    如果实现了 DP++功能、是否会在内部自动处理 AC_EN?  

    [/报价]

    如果使用 HDMI、则应禁用 AC_EN 以确保 TX 信号为直流耦合。  

    AC_EN 不会自动处理、您必须在上电时重新配置器件。  


    另一个问题:TDP0604 没有 AUX 引脚、SOC 的 DP_AUX 输出是否需要直接连接到 DP 连接器? DP 连接器布线尚未绘制。

    如果 SOC 为 AUX 信号使用 3.3V 电压、则可以直接连接它。 但是、在许多情况下、SOC 不支持 3.3V 辅助电源、因此客户可以使用电平转换器或 MOSFET 来更改电压。  

    原理图看起来很好。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 J

    是否有任何与 DP++和 DP 连接器配合使用的基准电路? 客户想知道:当 DP 或 HDMI 信号插入 DP 连接器时、如何控制 AC_EN? AUX 信号电平转换如何连接到 DP 连接器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、  

    没有基准电路。 但是、如果客户尝试这样做、TDP0604 将不会同时支持 DP 和 HDMI。  
    对于 DP 连接、必须启用 AC_EN。 TDP0604 的电平转换器不起作用、因此客户必须使用外部连接进行 AUX 连接、因为 AUX 不像 DDC 总线那样开漏。  

    此致、
    j