This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221E:DOUT 高阻抗

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1587369/max3221e-dout-high-impedance

部件号: MAX3221E

您好的团队、

VCC 提供 3.3V 电压。 当 FORCEOFF 为低电平时、电流是否有可能从外部电压 (+5V) 通过 DOUT 引脚流入 IC? 我认为应该没问题、因为该引脚具有高阻抗、但我想确认一下。

此致、

Shota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota、

    那么您是对的。 您不应该看到从 DOUT 泄漏到器件中。

    - Bobby