This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A-Q1:TCA9548A 和 TCA9548A-Q1 工作温度

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A, TCA9548A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1587285/tca9548a-q1-tca9548a-and-tca9548a-q1-operating-temperature

器件型号: TCA9548A-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TCA9548A

您好:

我对 TCA9548A 和 TCA9548A-Q1(汽车)有一些问题。

在 TCA9548A 数据表(SCPS207H - 2024 年 9 月修订)中显示 :

  • TA — 自然通风条件下的工作温度–3.6V≤VCC≤5.25V –40/Tj +85°C + Tj 最大 90°C
  • TA -自然通风条件下的工作温度 — 1.65V≤VCC≤3.6V –40/Tj +125°C + Tj 最大值 125°C

TCA9548A-Q1 数据表(2023 年 6 月修订)显示 :

  • TA -自然通风条件下的工作温度 — 1.65V≤VCC≤5.25V –40/Tj +85°C + Tj 最大 90°C
  • TA -自然通风条件下的工作温度 — 1.65V≤VCC≤3.6V –40/Tj +125°C + Tj 最大值 125°C

在 TCA9548A-Q1 数据表中、–40/5.25V 的电压+85°C 不应为 3.6V≤VCC≤5.25V。

如果自然通风条件下的工作温度相同、那么这两个推论之间有什么区别?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gurwan、

    是的、对于  TCA9548A-Q1 数据表、您是正确的、应为 3.6V≤VCC≤5.25V

    这是一个拼写错误、感谢您提请我们注意。

    谢谢、

    NIR