This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:GBL_CTLE_CTRL 寄存器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1584389/tmds1204-gbl_ctle_ctrl-register

器件型号: TMDS1204

您好:

我有一个基于 TMDS1204 的器件、 我将使用它作为衬套转接驱动器、并具有尽可能多的手动控制。  

我可以在表 7-6 中看到、EQ 增益取决于 3/6/12Gbps CTLE。

我不了解如何设置一些 CTLE。

寄存器 GBL_CTLE_CTRL 有 3 个字用于设置 CTLE:HDMI1.4、2.0、2.1。 但如果我不使用自动 TMDS1204、谁会考虑使用哪种 HDMI? 我是否应该为所有 3 个字段设置 12 CTLE?

GLOBAL_CTLEBW 是否与 3/6/12Gbps CTLE 设置相关?

谢谢你

BR
Nikita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikita、

    如果您不使用 TMDS1204 选择的自动值、则需要选择适当的 CTLE 设置。 通常、这反映了您打算支持的最高数据速率。 您可以为所有字段将此设置为 12Gb CTLE、但如果您只运行速度较低的信号、我建议将其设置为更接近您预期的信号速度。

    GLOBAL_CTLEBW 可以保留为默认值。 这将调整 CTLE 带宽。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复!
    您的意思是、即使我不使用转接驱动器的自动功能、它仍会自动检测速率并应用与该速率相对应的 CTLE?
    例如、如果我选择:
    HDMI 1.4–3G CTLE
    HDMI 2.0–6G CTLE
    HDMI 2.1–12G CTLE
    然后、在不更改设置的情况下、转接驱动器将自动将 3G CTLE 用于 HDMI 1.4、将 12G CTLE 用于 HDMI 2.1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikita、

    例如、如果我选择:
    HDMI 1.4–3G CTLE
    HDMI 2.0–6G CTLE
    HDMI 2.1–12G CTLE
    然后、在不更改设置的情况下、转接驱动器将自动将 3G CTLE 用于 HDMI 1.4、将 12G CTLE 用于 HDMI 2.1?

    是的、您有正确的想法、这就是它的工作原理。

    请记住、HDMI2.1 可以支持多种数据速率。 例如、您可能有一个以 12G 运行的 HDMI2.1 信号或一个以 6G 运行的 HDMI2.1 信号。 通过手动设置 HDMI21_CTLE_SEL 寄存器、器件将默认为所有 HDMI2.1 信号的所选 CTLE 设置。  

    • 如果您希望 TMDS1204 根据检测到的数据速率(而不仅仅是检测到的 HDMI 标准)自动选择相应的 CTLE、则需要将 CTLE_SEL 寄存器设置为“根据监测数据速率自动选择“。  

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shane、感谢您的解释。 让我澄清一点。

    如果我不打算将 DDC 连接到转接驱动器、我想它将无法检测 HDMI 版本。 那么、在这种情况下会发生什么? 它将使用什么 CTLE?

    我还可以看到寄存器:
    TMDS_CLK_RATIO
    FRL_RATE

    标记为 RH/W 如果我覆盖它们、它会起作用吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikita、

    感谢您的澄清。 是的、您应将 TMDS_CLK_RATIO 和 FRL_RATE 寄存器设置为计划使用的 HDMI 数据速率。 如果不监听 DDC 线路、这将让 TMDS1204 知道正在通过什么数据速率。

    此致、

    Shane