This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:此器件型号的 DP83867IRRGZT、我们已停产、距离 2015 年 12.9 年

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1588063/dp83867ir-dp83867irrgzt-for-this-part-number-we-end-of-life-is-12-9-years-from-the-2015

器件型号: DP83867IR

 此器件型号的 DP83867IRRGZT 中、我们 寿命从 2015 年开始为 12.9 年 但从预测的内部工具,它经常说它将扩展 具有详细信息的任何一个组件的寿命终止将增加多少 任何一个拥有数据共享的人都是非常令人印象深刻的  

 

 

问题 2:

DP83867IRRGZT 此处我们在我的设计中使用了器件型号、但在此、该 IC 在一年内的使用寿命非常短、预计将在一年内过期 10 年或 8 年 从 2025 年开始。 因此、 无论 PCB 布局如何变化、任何人都可以直接取代 Ic 引脚对引脚匹配、同样的替代方案也可以使用寿命结束、我们预计需要 10 年或 8 年  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此器件目前没有 EOL 计划。 此器件没有直接替代产品、但预计该器件一段时间内不会进入寿命终止状态。

    此致、

    j