This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Speck 检查

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25982, TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1575594/speck-check

器件型号: TPS25982
主题: TPS25947 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好

客户计划在 Type-C VBUS 配置中使用 TPS25982。

提供了以下方框图(随附的电路图)。 这是一个不错的选择吗?

或者、您有任何其他产品推荐吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请看 一下 TPS25947

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rekesh

    客户应用需要 Type C 5V 至 20V 输入、最大电流为 5A。 以下器件型号是否可接受? TPS259827ONRGE 无 OVLO 断路器请您确认所附的原理图吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Rakesh、您好

    客户切换至 TPS25947。 Type C 5V-20V/5A。 OVP 设置 22V。

    您能帮助 检查原理图并进行任何调整吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Rakesh、您好

    您能否帮助确认客户仍在遵循此案例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    原理图看起来没有问题

    我能知道客户的状态吗?

    此致

    Sailendra