This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL6408:不进入中断、则始终为高电平

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAL6408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1585159/tcal6408-interrupt-not-coming-it-is-always-high

部件号: TCAL6408

OEPL_HHTi_SWITCH_SET1_0825_V100.pdf 

尊敬的 TI 团队

我正在将 TCAL6408 用于键盘、但 INT 引脚永远不会切换(有 INT 侧 10K 上拉电阻)。 按下按键时、中断状态寄存器会正确更改(I2C 读取显示预期的位)、因此扩展器正在检测关键事件、但 INT 线不会切换。 我已经 I²C 了通信、引脚方向和中断屏蔽位。 请告知—我可以共享寄存器转储和示波器捕获。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhil:

    可以有您的寄存器配置吗?  

    /INT 是否始终被拉至高电平? 我们能否在示波器或 DMM 上确认?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tyler

    现在我 得到了 中断。 启用中断屏蔽寄存器