Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TCAN1145-Q1
您好、专家
您是否可以帮助检查以下问题:
1.当通过选择性唤醒功能启用 TCAN1145-Q1 收发器时、当 TCAN1145 处于睡眠状态((Vsup 和 Vio 均处于活动状态、VCC 关闭)时、RXD 状态是什么? RXD 通过内部上拉或 tri 状态变为高电平?
2.当通过选择性唤醒功能启用 TCAN1145-Q1 收发器时、当 TCAN1145 处于睡眠状态((Vsup 和 Vio 都处于活动状态、VCC 关闭)时、我只想使用 RXD 下降沿来唤醒 MCU、是否可以? (不使用 INH 功能)。
2.当通过选择性唤醒功能启用 TCAN1145-Q1 收发器时、当 TCAN1145 处于睡眠状态((Vsup 和 Vio 均处于活动状态、VCC 关闭)时、WUP 是否会使 RXD 变为低电平?