This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159RSBT

Guru**** 2960100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1589194/sn65dp159-sn65dp159rsbt

器件型号: SN65DP159

我想确认 SN65DP159RSBT 重定时器是否可以在不连接 HPD_SRC 和 HPD_SNK 引脚的情况下正常运行。 在我的应用中、我打算仅将该器件用于重定时目的。 您能否给出这样的建议:如果让这些 HPD 引脚保持未连接状态、是否会影响其功能?

引脚编号 — 3 和 28


此致、
Prajesh P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prajesh、

    DP159 需要查看 HPD_SNK 才能正常运行。 如果您不计划连接 HPD、请设置 HPD_AUTO_PWRDWN_DISABLE 寄存器:

    或者、考虑使用一个电阻器将 HPD_SNK 拉高。

    此致、

    Shane