This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801X16EVM:VAULE 掩码

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1588820/ds160pt801x16evm-vaule-mask

器件型号: DS160PT801X16EVM
主题中讨论的其他器件: DS160PT801

您好、

我们正在尝试 将芯片结温读取为 4.2.15

我想检查如何设置值掩码。

似乎只需要选择我要修改的位?

还是我们需要做的其他事情? 谢谢!

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    掩码定义了应受写入影响的位。 在寄存器写入期间、不应更改掩码中 0 的位。 请参阅应用手册 SNLA323 的第 2.1.2 节、该节详细介绍了使用掩码写入的操作。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、

    明白。 还有一个问题、DS160PT801 中是否有任何过热保护功能?

    我在数据表中找不到相对措辞。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    器件中没有特定的过热保护功能。 可以读取配置指南第 4.2.15 节所述的芯片结温、也 可以根据读取的值手动对器件进行编程。  

    此致、

    GREG