This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXE8124-Q1:TXE8124

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1589198/txe8124-q1-txe8124

器件型号: TXE8124-Q1

您好、TI 专家

问题 1:如下图所示、GPIO 引脚与 VCC 之间是否有钳位二极管?

(IC 是否能够将输入电压钳位到<xmt-block1> VCC</xmt-block> + 04V?)</s> VCC

问题 2:

如果所有 IC GPIO 都用于 GPO 输出功能、那么 INT 引脚是否有意义?  INT 引脚是否悬空?

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    [报价 userid=“568808" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1589198/txe8124-q1-txe8124

    问题 1:如下图所示、GPIO 引脚与 VCC 之间是否有钳位二极管?

    (IC 是否能够将输入电压钳位到<xmt-block1> VCC</xmt-block> + 04V?)</s> VCC

    [/报价]

    我使用二极管功能测量了一个万用表上 P00 引脚到 VCC 的电压、得到 1.7V 的电压。  

    数据表中的建议工作条件建议、VIH 应为最大 VCC 而不是超过。  

    [报价 userid=“568808" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1589198/txe8124-q1-txe8124

    问题 2:

    如果所有 IC GPIO 都用于 GPO 输出功能、那么 INT 引脚是否有意义?  INT 引脚是否悬空?

    [/报价]

    您可以将/INT 引脚悬空、因为该引脚是开漏输出。  

    此致、

    Tyler