This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A:适用于 I3C 多路复用器的 TS3USB221A

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1589157/ts3usb221a-ts3usb221a-for-i3c-mux

器件型号: TS3USB221A

I3C 信号电平为 1.8V。我们可以将 TS3USB221A 用作 I3C 多路复用器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    是的、TS3USB221A 应适用于 I3C。 I3C 标准数据速率为 12.5MHz、因此多路复用器的 900MHz 带宽足以满足这一要求。

    此致、
    Katy