This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410:DS100DF410 SIGCONARCHITECT 配置文件请求

Guru**** 2900070 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410, SIGCONARCHITECT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1589267/ds100df410-ds100df410-sigconarchitect-profile-request

部件号: DS100DF410
主题中讨论的其他部件: SIGCONARCHITECT

你好。

我下载了 SIGCONARCHITECT 以控制 DS100DF410 (RTE v2.0.0.8 的 SigCon Architect)。

但是、我无法使用它、因为缺少 DS100DF410 配置文件。

在哪里可以下载个人资料?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minwook、

    有关 DS100DF410 的 SigCon 配置文件、请参阅 SigCon Architect 重定时器配置文件 v1.3  SigCon GUI 网页上的 ZIP 文件。 请参见下图。

    此致、

    GREG