This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1500:RS422 接口器件使用

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1589365/thvd1500-rs422-interface-device-usage

器件型号: THVD1500

您认为以下图纸对于 RS422 设备的使用而言是可以接受的吗?

THVD1500.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hiroyasu、

    因此、一般来说、未端接残桩不应长于主总线、这是任何有线通信接口的一般经验法则。  

    话虽如此、但您甚至不需要端接、因为总线长度太短、信号可能采取的最长路径就像 1.2m、对于 THVD1500、甚至还不足以看到由于信号转换引起的反射。  

    因此、总结:

    1.主中继线长度不应超过无端桩线

    2.然而,由于您的总线太短,您甚至不需要端接,因为反射与您的总线的大小无关。  

    因此、移除端接(或者不要-但它实际上没有什么作用),您可能会很高兴 — 端接不会因总线短接而影响信号完整性-这只是在燃烧功率。  

    此致、

    Parker Dodson