This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1229:LMH1229:恢复的高频抖动高于预期

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1589062/lmh1229-lmh1229-recovered-has-more-high-frequency-jitter-than-expected

部件号: LMH1229

是我第一次使用 LMH1229 均衡器。 它取代了较旧的部件。 我对在 12G 时支持更长的电缆长度印象深刻。 但是、对于所有数据速率、我测得的高频抖动比在 OUT1 上预期的要多。 此配置已配置为驱动 12G/6G 的恢复时钟 297Mhz。  

已非常小心地遵循 PCB 布局建议、但是否有任何因素可能会影响抖动? 这导致了我们的问题、如果我们无法解决问题、我们可能需要回到旧的部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gwyn:

    OUT1 的抖动是否比 OUT0 差? 当这些输出都通过 CDR 时、它们应该具有类似的抖动看到:

    如果 OUT0 确实具有更好的抖动、您是否会注意到 OUT1 和 OUT0 之间的布局有任何差异?

    您在使用 12G 信令的 OUT1 上看到了多少抖动? 我想看看它与数据表中的抖动图的比较情况:

    最后一个问题:此问题是否与其他 E2E 主题相关? 如果是、我想将这些内容整合到一个线程中、以便将所有详细信息集中在一个位置。 也许我们可以继续处理链接的线程。

    此致、

    Shane