Other Parts Discussed in Thread: DS90UB949-Q1, DS90UB948-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB949-Q1、
你(们)好
DS90UB948-Q1 是否可以将 I2S 音频传输到 DS90UB949-Q1 侧? (I2S:948 至 949)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB949-Q1, DS90UB948-Q1
器件型号: DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB949-Q1、
你(们)好
DS90UB948-Q1 是否可以将 I2S 音频传输到 DS90UB949-Q1 侧? (I2S:948 至 949)
尊敬的 PYTSAI:
DS90UB948-Q1 并不是为了通过反向通道将 I2S 数据发送到 DS90UB949。 一般而言、我们将串行器/解串器设计为接受 I2S 作为串行器上的输入和解串器上的输出。
您可以尝试配置 BC GPIO 以发送 I2S 数据、但这尚未得到验证、因为这不是我们的预期用例。 使用通用 GPIO 时、没有 I2S 编码器/解码器、这会影响 FPD-Link 上的音频质量。
谢谢、
Ragav Subramanian