This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297EVM:用于 SigCon 的 LMH1297 配置文件

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297EVM, LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1589007/lmh1297evm-lmh1297-profile-for-sigcon

器件型号: LMH1297EVM
主题 LMH1297 中讨论的其他器件

我正在使用 LMH1297EVM 并轮询来使用 SigCon 3.0 (Windows 10/windows 11)、但也使用 LMH1297、但它不在 SigCon 配置文件中。 我知道需要重新验证访问权限。

我申请了对 SigCon 的 LMH1297 配置文件的访问、但遭到拒绝。

您可以批准申请吗?

Omer zakai、 o.zakai@astro.co.il、宇航、以色列。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Omer、

    让我来看看这个问题、看看为什么它被拒绝了。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Omer、

    您能检查一下您现在是否有访问权限吗? 系统更新可能需要一些时间、因此请告诉我、如果您在一天结束时仍无法访问此设置。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已批准访问。 谢谢!