This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:DS280DF810 的调试

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DS280DF810, DS280DF810EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1584690/ds280df810-the-debugging-of-the-ds280df810

器件型号: DS280DF810
主题中讨论的其他器件: USB2ANY、、

尊敬的团队:

在 DS280DF810 调试期间、客户使用 SigCON 工具输出 EEPROM 文件、然后为器件加电、以从 EEPROM 配置开始。 他们发现只有通道 0 至 3 正常工作、而通道 4 至 7 无法正常工作。 但是、当使用调试器 USB2ANY 时、所有八个通道都正常运行。 查看 EEPROM 内容后、发现通道 4 至 7 的配置数据缺失、如文档所示。 请帮助调查是否有任何使用 SigCON 工具的特定技术可能导致通道 4 至 7 的配置数据设置为零。 该文档提到 DS280DF810 芯片包含两个相同的裸片。 似乎当前仅配置了一个芯片、而另一个芯片未配置。 他们所使用的 SigCON 软件版本是 2.0.0.8。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    能否请共享正在使用的 EEPROM 文件?   

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Greg

    好的、请检查一下、谢谢。

    e2e.ti.com/.../eeprom-file.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    感谢您提供该文件。 我会仔细查看一下、并告诉您有任何意见。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerg:

    您在检查过程中是否发现任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    我在 EEPROM 中进行的配置不存在问题。 我将在使用 DS280DF810EVM 的实验室中创建一个设置、并将查看我是否还看到通道 4-7 不工作。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    我想问另一个问题。 如果 CDR 已锁定且两端的信号格式相同、是否可以正常工作? 例如、如果两端都设置为 25GBASE-KR (CM-FEC)、并且重定时器的收发器 RS 已锁定、是否应启动? 或者、即使 CDR 已锁定、也必须满足其他条件吗? 还有哪些其他情况? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    您是问 CDR 是否将处于活动状态、还是一个有关信号完整性的问题? 如果 CDR 指示它已锁定、则 CDR 处于活动状态。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    拓扑如下图所示。 我想知道、在使用 USB2ANY+SigConn 调试工具时、如果我看到 CDR 已在 SigConn 上锁定、接收此段 (1) 是否没有问题。 只需查看 B 端的眼图 (HEO>0.3UI、VEO>250mV) 即可满足该要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:  

    感谢您的解释。 CDR 锁定在正确的频率上可以很好地表明该段不会出现问题、因为它保持锁定状态。 为了确保 生成干净的信号、最好检查 DS280DF810 的误码率。  

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    HEO 和 VEO 指示器与误码率或 CDR 锁定之间有何关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    尽管 CDR 锁定是确保设置正确的一个好兆、但使用锁定的 CDR 时、HEO、VEO 和误码率仍然可能不理想。 如果 HEO/VEO 降至低于设置的阈值、则可以将 CDR 配置为失去锁定。 编程人员 指南的第 7.15 节对此进行了详细介绍。  建议使用 DS280DF810 PRBS 校验器 来 检查误码率。  

    此致、

    GREG