This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1472-Q1:有关接触电阻的规格

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1589123/tcan1472-q1-specification-about-contact-resistance

器件型号: TCAN1472-Q1

尊敬的 TI 专家:

您能否检查 CANL 和 CANH 引脚接触电阻的规格(值)?

他们的终端客户想要了解这些信息。 预期结果小于 100m Ω。

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    CAN 收发器没有接触电阻规格、因为 CANH / CANL 不是机械触点、因为它主要由 PCB/连接器电阻决定。

    不过、您可能会看到单端 输入电阻/差分输入电阻的数据表规格的功能。 这是评估线路电阻或驱动器特性时使用的正确规格、因为小于 100m Ω 的连接器或线束电阻是系统级要求、通常不是 IC 参数、谢谢。

    此致、

    Michael。