This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:如何扩展到 USB 7 端口

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340, TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1587801/tusb7340-how-to-extend-to-usb-7-port

器件型号: TUSB7340
主题中讨论的其他器件: TUSB8042A

您好、Brian、

在您的支持下、TUSB7340 的设计已经完成。 客户正在考虑在下一个型号上扩展 USB 端口。 那么、请告诉我如何使用两个 TUSB7340 扩展到 USB 7 端口、如果您有本设计的参考资料、可以与我分享这个链接。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey;

      您可以使用一个 TUSB7340 和一个 TUSB8042A 集线器来获得 7 个 USB3/USB2 端口。

      TUSB8042A 集线器上行端口连接到 TUSB7340 的一个端口。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的答复。 没有使用 TUSB7340 和 TUSB8042A 的技术文档。 是否有关于此应用的任何技术资料?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey:

        这是正常的主机集线器应用、没有具体的文档。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的确认。 之后、让我向论坛成员询问原理图设计审查。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们也支持原理图审阅。

    好极了

    Brian