This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD9491-SEP:THVD9491-SEP — 输出 Y 连接到 GND

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1588517/thvd9491-sep-thvd9491-sep---output-y-tied-to-gnd

器件型号: THVD9491-SEP

尊敬的团队:

我的设计中的输出 Y 错误地通过 0 Ω 电阻器连接到 GND、因此我想知道是应该去掉该电阻器还是将其更改为 1k Ω/10k Ω/100k Ω、还是将其保留为这样?

谢谢、
道德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、道德、

    我们建议直接移除该电阻器以获得出色性能。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!

    我还有一个与输出相关的问题。
    在另一个电路中、 Z 和 Y 正常、并连接到另一个器件的 A 和 B。
    在“布局建议“中、我在 Z 到 Y 之间组装了端接电阻器、但现在我担心它会损坏信号、因为 A 和 B 处的接收器附近有另一个端接电阻器  

    是不是可以离开它,还是应该把它也取下来?

    谢谢、

    道德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、道德、

    很乐意提供帮助!

    首先、请访问以下链接以了解终止指南: https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTB23 

    因此、它取决于现有端接电阻器的值和电缆阻抗。  如果已有一个 120 欧姆电阻器、则需要另一个 120 欧姆电阻器、使总阻抗为 60 欧姆(因为这些电阻器是并联的)。  

    请注意、这是 RS 485 的配置。 RS 422 略有不同、只需要一个端接电阻器(接收器处通常为 100 欧姆)。 我们的 RS 485 和 RS 422 指南还包含端接部分: https://www.ti.com/lit/an/slla070d/slla070d.pdf 

    请随时告诉我您的现有设置、我可以进一步提供更多建议。  

    此致、

    Ethan