This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:支持 1000Base-KX

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1589075/dp83869hm-support-for-1000base-kx

器件型号: DP83869HM
主题: DP83869 中讨论的其他器件

您好、

我有一个应用希望通过背板使用 1G 以太网来支持其他一些传统硬件。 我认为我要使用 1000Base-来 实现它- KX 。  

我看到 DP83869HM 支持 1000Base-X X 协议。 这是否包括 1000Base-- KX 如果是、还有其他设计资源/文档吗?

下面显示的方框图(来自数据表)是我想实施的方框图。 我不确定是否是 1000Base-- X 包括 1000Base-主机 KX 一个示例。

image.png

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hank、

    1000BASE-KX并不是我们已经验证过的内容、但由于它看起来基于 1000Base-X 信号、 如果正确实施、它可以与 DP83869 配合使用。

    是否有任何其他设计资源/文档?

    没有专门用于-KX 的资源、但我们有光纤调试指南、可能会有所帮助。

    通常、与 PHY 相比、光纤模块将更加符合特定的-X 标准。 从 PHY 的角度来看、它应该是相同的 1000Base-X 电气信号。

    此致、

    Shane