This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041A:关于快速瞬态/突发测试 (EN61000-4-4)

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1588812/tusb8041a-regarding-fast-transient-burst-testing-en61000-4-4

器件型号: TUSB8041A

您好的团队、

我的客户正在评估 TI TUSB8041A 的采用情况。 评估期间、快速瞬变/突发测试 (EN61000-4-4) 中出现了一个问题、即 USB 2.0 信号线路出现故障行为。 您能否查看以下详细信息?

----------------------------------------------------

我们目前正在开发的 CPU 板上使用 TI TUSB8041A。 执行快速瞬变/突发测试 (EN61000-4-4) 时、USB 2.0 信号线上会出现故障。

详细信息: USB 电缆和 USB 3.0 记忆棒连接至 CPU 板上的 USB 端口。 在以 5kHz 频率对 USB 电缆施加 1kV 噪声一分钟时、USB 端口被识别为 USB 3.0、但不再被识别为 USB 2.0。 (注意:测试前已确认 USB 2.0 功能。)

测试的 3 个设备中有 2 个出现了此问题。 您能否与 TI 核实是否以前曾报告过此问题? 如果是、是否有任何已知的对策?

此外、如果您能为 USB 2.0 信号线提供共模扼流圈和 ESD 二极管的推荐值、我们将不胜感激。

----------------------------------------------------

我们还想分享正在开发的电路板的原理图数据以供您查看。 负责人能否向我发送朋友请求、以便我通过私人消息发送?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyohei:

      您能否帮助在 突发测试期间在 DP/DM 上获取波形? 到目前为止我们还没有收到这样的报告。

      稍后我将发送 ESD 和 CM 扼流圈。

    好极了

    Brian