This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:ds90ub947 FPD3_LINK_RDY = 0

Guru**** 2941370 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1588135/ds90ub947-q1-ds90ub947-fpd3_link_rdy-0

器件型号: DS90UB947-Q1
主题中讨论的其他器件: ALP

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1584643/ds90ub947-q1-ds90ub947-fdplink-not-ready-ds90ub948-de-serizlizer-not-locked/6112860

尊敬的 FAE:

根据张以斯帖的建议,我在真实车辆的正常操作下进行了地图分析。 RX0 和 RX1 测量结果均为绿色。 实际车辆跟踪中没有 FDP3_LINK_RDY=0、并且在发生故障时未执行 MAP 分析。 故障应该是偶然的问题。 我想知道与 FDP3_LINK_RDY=0 相关的因素、然后我们可以执行有针对性的设计检查。 我使用 ALP 来检测 ub947 的像素时钟是否有轻微抖动。 FDP3_LINK-RDY 是否与 LVDS 时钟信号相关?

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhan:

    感谢您提供之前的 E2E 和 MAP 工具结果。

    您能否确认此地图程序是在偶尔显示故障的车辆上运行的? 可能不会与失败同时运行、但我们希望确保其设置相同。

    FDP3_link-RDY 是否与 LVDS 时钟信号相关?

    FPD3_LNK-RDY 信号取决于传入的 LVDS 时钟信号。 FPD3_LNK-RDY 位由 FPD3 PLL 和 OLDI PLL 锁定至正确的频率并通过 BC I2C 通信检测到下游的有效器件决定。

    如果我们设置 0x5B[5]=1 RST_PLL_FREQ、FPD3_LINK_RDY 标志应仅取决于 FPD3 PLL 锁定和下游解串器检测(无 OLDI PLL 依赖关系)

    在之前的 E2E 上、您能否在失败时共享 947 和 948 的寄存器转储文件?  

    我们正在查找 947 上的 BC_CRC 错误和 948 上的 FC_CRC 错误。 这将指导我们确定这是否是 FPD3 数据路径上的信号完整性问题。

    谢谢、

    Ragav Subramanian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ragav Subramanian、

      当实际车辆发生故障时、它会恢复。 后续跟踪不会重现故障、并且不会记录 947 和 948 的所有寄存器。

      当 FPD3_LINK_RDY=0 时、视频传输是否正常?

      当 配置 FORCE_LINK_RDY = 1 时、无论未检测到反向通道?FPD3_LINK_RDY=0、均  表示正向通道异常

      谢谢

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhan:

    当 FPD3_LINK_RDY=0 时、视频传输是否正常?

    当 FPD3_LINK_RDY=0 时、我预计视频传输不会正常、因为状态机将在驱动正向通道视频之前等待 FPD3_LINK_RDY。

     配置 FORCE_LINK_RDY =1 时、是否未检测到反向通道?FPD3_LINK_RDY=0  表示正向通道异常

    FPD3_LNK_RDY=0 表示反向通道可能有问题。 如果反向通道无法正常运行且未检测到解串器、则 FPD3_LINK_RDY 将变为低电平、器件将等待 FPD3_LNK_RDY 变为高电平、然后再发送视频。

    您能否执行以下测试:

    • 在解串器上启用反向通道 CRC 生成器
      • 设置 0x03[6]= 1 启用 CRC 生成器
    • 在本地测量串行器上的反向通道 CRC 错误
      • 设置 0x03[7]= 1 启用 CRC 校验器
      • 读取 0x0A 或 0x0B CRC 错误

    谢谢、

    Ragav Subramanian