This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E1B06:TPD4E1B06 或 TPD4E1U06 提供以太网 ESD 保护

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E1B06, TPD4E1U06, ESDS304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1588955/tpd4e1b06-tpd4e1b06-or-tpd4e1u06-for-ethernet-esd-protection

器件型号: TPD4E1B06
主题中讨论的其他器件: TPD4E1U06ESDS304

您好、

在 TM4C129x TivaTm C 系列微控制器的系统设计指南 (spma056) 中、我读到 TPD4E1B06 应用于器件和磁性元件之间的 ESD 保护:

image.png

但在“Integrated Protection Devices.pptx“中、我读到 TPD4E1U06 是不可选择的器件(尽管不是 TM4C129x 器件特定的)。

image.png

在这种情况下也很有趣:
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1132428/tpd2e2u06-tpd2e2u06-for-ethernet-esd-protection

也许 ESDS304 是合适的解决方案、因为该器件可能专为 3.3V 系统而设计(?)

我有点困惑。

在 TM4C129x 和磁性元件之间、正确的 ESD 保护解决方案是什么? 单极或双极 ESD 保护二极管?

谢谢、此致、
Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:  

    有几种方法可以保护以太网系统、但我们通常建议使用具有浪涌保护功能的器件、以防磁性元件无法处理所有浪涌。 ESDS314 将是一款在 25A 时支持最大浪涌电流的器件、然后 在 12A 时支持 ESDS304、在 3A 时支持 TPD4E1U06。  

    当工作信号同时摆动正负时、需要双极、但以太网不需要双极。  

    此致、

    McKenzie