This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS442:TMDS442:用于未连接的 HDMI 输入通道

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1572456/tmds442-tmds442-for-unconnected-hdmi-input-channels

器件型号: TMDS442

工具/软件:

您好团队:

我对当 HDMI 信号输入到 ch1 输入、而没有 HDMI 输入信号输入到 ch2 输入时、该 IC 的运行情况有疑问。

如果此时选择了 CH2、则有一个芯片会向 HDMI 输出输出降级的 CH1 输入波形。

这种现象似乎可能发生在邻近的 CHS。

根据显示器的不同、此信号可能会导致显示相邻 CH 的降级图像、即使最初没有选择 HDMI 输入的 CH 也是如此。

就我们可以检查 IC 外部的波形而言、我们无法在输入侧的 TMDS 引脚上看到任何信号、因此我们认为芯片内部正在出现这种现象。

这种现象是否有任何对策?

谢谢您、

知弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队:

    另外还提供了其他信息。

    由于输入中没有 HDMI 信号、5V_PWR 为低电平。
    在数据表的下表所述的条件下、用红色圈出的区域是适用的。

    TMDS 输出 (Y/Z) 处于高阻抗状态、因此似乎从未选择的输入 CH 泄漏到输出侧。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢您、

    知弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomohiro San

    未使用的输入通道可以从外部偏置、以防止输出振荡。 建议通过 1-kΩ 电阻器将互补输入引脚接地、并将另一个引脚保持开路状态。 如果他们这样做、那么您是否仍然会 在 HDMI 输出端看到 CH1 输入波形降级?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您的答复。

    但是、没有 HDMI 输入的通道并不总是不使用;根据情况、可能会连接 HDMI 信号、也可能不会连接 HDMI 信号。

    您建议的方法可能会影响 HDMI 信号。
    还有其他方法吗?

    此外、我在上一篇文章中附加了 5V_PWR_STATUS 表。
    但是、此表与实际设置之间存在差异。

    该表指出 I2CEN =高电平、但实际设置为 I2CEN =低电平。

    当 I2CEN =低电平时、Y/Z 输出如何工作?

    作为参考、当_OE 设为高电平时、泄漏到输出 CH 的信号会消失。
    因此、当 I2CEN =低电平时、Y/Z 输出似乎不是高阻抗。

    谢谢您、

    知弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomohiro San

    受电方侧的 I2C 驱动器 SCL_SINK 和 SDA_SINK 通过将 I2CEN 设置为高电平来启用。 当 I2CEN 为低电平时、 I2C 驱动器无法向在接收端口上连接的 I2C 总线转发低电平状态。 每个源端口的 I2C 驱动器 SCL 和 SDA 也由 其 5V_PWR 信号控制。 5V_PWR 输入端出现的有效 5V 信号会启用源端口的 I2C 驱动器。 因此、在表中、5V_PWR1 为低电平时、源的 I2C 驱动器被禁用、Y/Z 为高阻态

    他们是否可以在互补输入引脚上将 1M Ω 电阻器添加到 GND? 1M 是弱电阻器、因此对 HDMI 信号的影响很小。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、David:
    我懂了。 我将尝试在互补输入引脚的 P 侧和 GND 之间添加一个 1MΩ Ω 电阻器。
    此外、感谢您对 I2C 驱动器和 Y/Z 输出的答复。
    但是、当 I2C 驱动器被禁用并且_OE 为高电平时、Y/Z 输出行为似乎有所不同。
    这是为什么?
    (数据表指出两者都是高阻抗,因此我假设它们的行为相同。)
    我将在下方发布相关波形。
     波形 1(正常输出):HDMI 输入=开启、I2C_EN =低电平、 5V_PWR =高电平、_OE =低电平
      CH1 = HDMI_TMDS_CLK_P
      CH2 = HDMI_TMDS_D2_P
     波形 2(泄漏输出): HDMI 输入=关闭 、I2C_EN =低电平、  5V_PWR =低电平 、_OE =低电平
      CH1 = HDMI_TMDS_CLK_P
      CH2 = HDMI_TMDS_D2_P
     第 3 波(输出停止): HDMI 输入= 关闭 、I2C_EN =低电平、  5V_PWR =低电平 _OE = 高电平
      CH1 = HDMI_TMDS_CLK_P
      CH2 = HDMI_TMDS_D2_P

    谢谢您、

    知弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我在互补输入引脚的 P 侧和 GND 之间添加了一个 1MΩ Ω 电阻器、但输出波形没有变化。
    是否还有其他可能的对策?

    请注意、即使对于连接了 HDMI 输入的通道、如果显示器设置为在 PC 进入睡眠模式时或在一段时间不活动后关闭、HDMI 输入信号也将停止、同样会输出降级的输入波形。
    这是一个常见的设置,所以我非常困扰,这个问题正在发生。

    请继续合作。

    谢谢您、

    知弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomohiro San

    在这种情况下、 波形 2(泄漏输出):  HDMI 输入=关闭 、I2C_EN =低电平、  5V_PWR =低电平 、_OE =低、如果在输入通道的负极上放置 1k 或 1M 下拉电阻、您是否仍能看到带引线的波形?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    在 HDMI 输入=关闭、I2C_EN =低电平、5V_PWR =低电平且_OE =低电平的条件下、即使在输入通道的负极侧连接了 1MΩ Ω 下拉电阻器、仍会观察到泄漏波形。

    下面所示的波形展示了连接和未连接 1MΩ Ω 下拉电阻器的情况。

    Wave1(无 1MΩ)

    Wave2(带 1MΩ Ω)

    添加 1MΩ Ω 将改变输出波形的正偏移。  这是否可以成为原因的线索?
    抱歉、您能告诉我其他改进方法吗?

    还有一件事—我想回答以下几点:
    ・I2C 驱动器被禁用和_OE 为高电平时、Y/Z 输出的行为不同。
    (__LW_AT__当 I2C_EN =低电平、5V_PWR =低电平且_OE =低电平时,为什么输出不变为高阻抗?)

    谢谢您、

    知弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomohiro San

    您是否可以 在负输入端使用 1k Ω 电阻器? 我期望它能解决这个问题。 如果没有、我们可能需要查看电路板以查看是否有其他串扰源、

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    在负输入端使用 1kΩ 电阻器可消除这种现象。
    非常感谢您的帮助!

    对于给您带来的不便、我深表歉意、但您能否同时回答我在上一篇文章中提出的问题?

    谢谢您、

    知弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomohiro San

    I2C_EN 控制接收端口 DDC I2C 输出、而 OE 控制接收端口 TMDS 输出 (Y/Z)。  

    当 OE 为高电平时、输出被禁用、并显示为高阻态。  

    当 OE 为低电平时、输出启用并反映输入 (A/B) 情况。 在这种情况下、输入悬空。 但是、TMDS442 输入不是失效防护 I/O、因此如果输出仍处于启用状态、您将会看到输出振荡。 我希望在未使用的输入端使用 1M 连接到 GND 能够正确地偏置它以停止输出振荡、但似乎您必须使用 1k 来正确偏置未使用的输入、这与 TMDS442 数据表中的说明一致。  

    您也可以在没有输入时将 OE 引脚驱动为高电平、这样输出将不会反映这种振荡情况。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    很抱歉、我们似乎不在同一个页面上、想问什么问题。
    我将重新附加我之前发送的数据表中的表格、向您发送了新问题。

    如红色框所示、当 5V_PWR 变为低电平时、Y/Z 变为高阻抗是正确的吗?

    如果正确、为什么波形在以下两种条件下会有所不同?

    波形 2(漏电流输出):HDMI 输入=关闭、I2C_EN =低电平、5V_PWR =低电平、 _OE =低电平
    波形 3(输出停止):HDMI 输入=关闭、I2C_EN =低电平、5V_PWR =低电平、 _OE =高电平

    (只有 OE 引脚的高电平/低电平状态不同,如果数据表正确,两者都应该为高阻抗。)

    您还能回答以下其他问题吗?

    1kΩ 的下拉电阻器会影响 HDMI 信号特性吗?

    下拉电阻器的建议范围是多少?

    谢谢您、

    知弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomohiro San

    未使用输入的 5V_PWR 是否保持低电平?  

    HDMI 具有连接到 3.3V 的 50 Ω 端接、这是一个更强的上拉电阻、因此我相信 1K 不会显著影响 HDMI 信号特性。 但是、如果可以、您也可以控制 OE 引脚、在没有输入时将其驱动为高电平、在有有效输入时将其驱动为低电平。  

    下拉电阻器也没有建议的范围。 必须使用 1k Ω 下拉电阻器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您回答这两个问题。
    我明白。

    是、未使用的输入 5V_PWR 保持在低电平。

    还有其他原因不会变成高阻抗吗?

    谢谢您、

    知弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomohiro San

    感谢您的确认。 我同意您的意见、5V_PWR 行为与表中定义的输出行为不匹配。  

    TMDS442 是一款相当旧的器件、目前我没有 EVM 来检查这种行为。 请给我几天时间、让我看看我是否可以在实验中找到一个来复制此条件。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您的建议。

    我不介意是否需要一段时间,所以如果你能进行调查将会很有帮助。

    谢谢您、

    知弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomohiro San

    我了解并会在实验室中找到 TMDS442 EVM 后提供更新。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomohiro San

    我无法在实验室中找到 TMDS442 EVM 来复制您找到的内容。 您有没有机会向我发送您的电路板、以便我在实验室中查看?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我 可以向您发送 我的电路板。
    板本身不会通电、因此我会以原型形式将其发送给您。
    卸下螺钉并打开外壳的顶盖、即可检修 TMDS442。

    请您向我们提供有关发送地址的信息吗?

    谢谢您、

    知弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomohiro San

    你能接受我的友谊请求,这样我就可以给你我的邮寄地址吗?  

    您是否还能提供有关如何为电路板加电的说明?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我已接受您的友谊请求。

    我将通过私人消息向您发送电路板上电过程。

    谢谢您、

    知弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomohiro San

    谢谢你。 我在私人邮件中提供我的实际邮寄地址。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomohiro-san:  

    我的名字是 J、我目前正在为离职的 David 填写内容。 我们今天收到了您的包裹。 我们将重新创建此问题、并最迟在星期五 Dallas Time 为您提供任何更新。

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    感谢您让我知道包裹已送达。

    我正在等待结果通知。

    谢谢您、

    知弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomohiro-san:  

    我们尝试重新创建您的设置、执行以下操作:

    0.我们打开设备电源。
    1.将显示器插入 HDMI 控制台端口。  
    2.将 HDMI 源插入 HDMI 输入 1。  
    3、 我们使用绿色按钮选择了端口 1、然后将引脚 22 短接至 GND。  

    在这一步中、我们看到显示器通过 HDMI 源的显示屏打开。  
    我们探测了 TMDS_HDMI_CLK 通道、并看到 CLK 通过。  

    然后
    4.拔下 HDMI 源电缆(这是什么意思 HDMI 输入关闭?)
    5.我们随后在 OE 引脚为高电平和低电平时在 CLK 通道上测量信号。  

    OE 高电平:



    OE 低电平:




    我们无法重新创建您看到的确切波形、但当 HDMI 输入= OFF 且 5V_PWR = LOW 时、OE 为低电平和高电平时、我们确实会看到不同的行为(我们拔下了 HDMI 电缆)。  

    基于此、看起来有一些泄漏输出。 但是、您能否确认我们的设置是否与您的设置相匹配?

    请告诉我。  

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    感谢您的确认。

    我有一个请求:在检查 HDMI 输入 1 时、还请在 HDMI 输入 2 中输入有效的 HDMI 信号。
    在这种状态下执行步骤 5 时、OE 引脚为低电平、但不是高电平时、会观察到来自 HDMI 输入 2 的泄漏信号。
    您现在应该能够看到与我的波形相同的波形。

    如您所述、当 HDMI 输入关闭且 5V_PWR 为低电平(HDMI 电缆断开)时、OE 表现出不同的行为、具体取决于它是低电平还是高电平。
    请继续调查。

    谢谢您、

    知弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomohiro-san:

    我有一个请求:在检查 HDMI 输入 1 时、还请在 HDMI 输入 2 中输入有效的 HDMI 信号。
    在这种状态下执行步骤 5 时、OE 引脚为低电平、但不是高电平时、会观察到来自 HDMI 输入 2 的泄漏信号。
    您现在应该能够看到与我的波形相同的波形。

    基于此、我尝试了以下方法:

    我们尝试重新创建您的设置、执行以下操作:

    0.我们打开设备电源。
    1.将显示器插入 HDMI 控制台端口。  
    2.将 HDMI 源插入 HDMI 输入 1 和 2. 。  
    3、 我们使用绿色按钮选择了端口 1、然后将引脚 22 短接至 GND。  

    在这一步中、我们看到显示器通过 HDMI 源的显示屏打开 来自源 1。  
    我们探测了 TMDS_HDMI_CLK 通道、并看到 CLK 通过。  

    然后
    4.从输入 1 拔下 HDMI 源电缆(这是什么意思 HDMI 输入关闭?)
    5.我们随后测量了时 CLK 通道上的信号 OE 引脚(引脚 22) 和低电平的频率。  


    上述设置是否正确? 我看到和昨天一样的行为、但我无法看到您发送给我们的波形。  


    正如您所说、当 HDMI 输入关闭且 5V_PWR 为低电平(HDMI 电缆断开)时、OE 表现出不同的行为、具体取决于它是低电平还是高电平。
    请继续调查。

    我已经在 OE 为高电平和低电平时测得 Y_CLK_P 引脚上的下拉电阻。  
    我注意到:
    OE 高:10Mohm
    OE 低电平:26k Ω

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    您发送的过程是正确的。
    我不知道为什么看不到相同的波形、但我认为这不是一个主要问题。

    我知道 Y_CLK_P 引脚的下拉电阻器因 OE 为高电平还是低电平而异。
    感谢您的调查。
    ‘表‘了以下内容、但即使 5V_PWR 为“L",“,如果、如果 OE 为“L",“,Y/Z、Y/Z 也不是“Z",“,这、这是正确的吗‘?
    您能解释一下该行为与数据表中描述不同的原因吗?

    谢谢您、

    知弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomohiro-san:  

    我无法完全解释为什么行为不同、因为该器件的设计支持非常有限。 不过、我观察到当 OE 为 L 时有 26k 下拉电阻、当 OE 为 H 时有 10M 下拉电阻  

    当 OE 为低电平时、内部电路触发下拉电阻似乎切换到 50k。 两个 电阻都被视为高阻态连接、但似乎 50k 不足以导致一些泄漏。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    感谢您开展调查。
    我了解内容。

    无需进一步调查、因此请退回我们发送给您的原型设备。
    如果您需要收件人的信息、请向我发送友谊请求。

    谢谢您、

    知弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomohoiro-san:

    我已向您发送朋友申请。 请接受。 请将海关所需的价值和其他单据发送给我。

    此致、

    j