This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:闪存过程中出现 VCC Not Set 错误—I/O 扩展器用户指南(第 5.3 章、步骤 8 和安培;9)

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: IO-EXPANDER-EVM, TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1580290/tca9535-vcc-not-set-error-during-flash-process-i-o-expander-user-guide-chapter-5-3-step-8-9

器件型号: TCA9535
主题中讨论的其他器件:IO-EXPANDER-EVM

TI 团队大家好、

我指的是 I/O 扩展器用户指南 、具体来说 第 5.3 章 (刷写过程)、点 8 和 9. 、其中描述了刷写步骤。

在此步骤中、我遇到了 “未设置 VCC “ 尝试执行闪存过程时出现错误消息。
请您澄清一下:

  1. 在这种情况下、“未设置 VCC “具体表示什么?

  2. 刷写之前是否需要任何配置或电源序列?

  3. 是否存在任何可能导致该问题的已知条件(例如,上拉缺失,I2C 地址不正确或电压电平)?

    如果需要、我可以共享我的硬件设置详细信息以及我用于刷写的确切命令或工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shahajahan:

    您是否在使用 IOEXPANDEREVM 和相应的用户指南?  

    “TCA9535 似乎未设置“错误代码 (VCC not set)、无法通电。 我们能否通过使用万用表测量 VCC 来确认这一点?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler Townsend、

    是的、我使用相应的用户指南 (I/O 扩展器 EVM 用户指南、修订版 A)。
    VCC 的电压将达到 3.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shahajahan:

    您能否确认以下跳线连接?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tyler Townsend ,

    是的、我按照跳线连接进行操作、请查看随附的图像以供您参考  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shahajahan:

    VCC = 3.2 应该可以正常工作。 我认为 MSP430 板可为 IOEXPANDEREVM 提供 3.3V 电压。 MSP LaunchPad 启动板自第一个版本以来发生了变化。  您的命令提示符错误屏幕是什么样子的?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tyler Townsend ,

    PL 找到 下面附加的命令提示符错误屏幕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shahajahan:

    这是我得到的命令提示符屏幕:  

    在使用计算机为 MSP 板上电之前、您能否确认连接了跳线短接?  

    我们能否确认在没有连接 IO-EXPANDER-EVM 的情况下刷写 MSP430?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tyler Townsend ,

    是的、在使用计算机为 MSP 板上电之前、已连接跳线短接。

    是的、MSP430 已与 IO 扩展器 EVM 连接和未连接、但我仍然面临相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    Tyler 目前不在办公室、回复将延迟。 谢谢!

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shahajahan:  

    我正在从 TI.com 订购 MSP430G2ET EVM、以查看 EVM 差异是否对引导加载程序产生影响。  

    我能够使用较旧版本的 MSP430EVM、所以我可以使用您的版本进行尝试。  

    这可能需要几天的时间才能到达、可能是星期四。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tyler Townsend ,

    感谢您提供的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shahajahan:

    不用客气。 我正在订购 MSP430EVM 的更新版本、以查看它是否仍然能够与 IOEXPANDEREVM 配合使用。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shahajahan:

    我尝试了 MSP430 上更新的 EVM,并获得了以下结果 — 与您相同:  

    较新修订后的 MSP430 电路板似乎无法与原始 IOEXPANDEREVM 配合使用。 我需要对此进行检查。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler Townsend、

    感谢您的更新!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您来到 Shahajahan、

    我做了一个备注以更新此内容。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler Townsend:

    任何更新...!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shahajahan:

    这是一个长期修复、需要更多挖掘。  

    我建议使用 MSPM0 和相应的 SDK 对 IOEXPANDEREVM 上的 TCA9535 进行编程。 目前、由于 MSP430 EVM 更新所做的更改、GUI 看起来损坏。  

    此致、

    Tyler