This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26F31MQML-SP:NAJ 封装

Guru**** 2929780 points

Other Parts Discussed in Thread: DS26F32MQML-SP, DS26F31MQML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1587654/ds26f31mqml-sp-naj-package

器件型号: DS26F31MQML-SP
主题中讨论的其他器件: DS26F32MQML-SP

您好、

您能否告诉我 DS26F32MQML-SP 和 DS26F31MQML-SP 的 NAJ 封装?

我在 TI.com 中找不到 5962-7802005M2A、DS26F32ME/883。

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您的耐心等待、因为我们的团队因各种原因而离职。  

    “-SP"器“器件用于航天应用、而其他器件属于军用级器件。 看起来我们只有 Naj 封装的军事评级,而不是空间。

    您的客户是否可以接受军用级版本?

    此致、

    Ethan