This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1400:需要提供 JESD78 导通测试电流

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1588259/thvd1400-need-provide-jesd78-lath-off-test-current

器件型号: THVD1400

神父:

客户需要 TI 帮助提供基于 JESD78 的 THVD1400DR 闭锁测试电流。

您可以参阅下面的可靠性测试报告。 它只是显示了 THVD1400DR 通过闭锁测试,但它不提供测试电流。  

THVD1400DR.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haiwen:

    它–100mA 按照 JESD78 定义的+/TCH(此处链接至完整文档)进行传递。

    此致、

    Ethan