Other Parts Discussed in Thread: DP83TC812R-Q1
器件型号: DP83TC812R-Q1
专家:您好:
目前、我们将 DP83TC812R-Q1 设计为 100Base PHY、我们感谢最新的 Linux 驱动程序 A、我们正在尝试调试引导加载程序中某些外部 Realtek PHY 器件的链路故障问题。 我们有一些问题,
Attached Link Successfully V.S Link failed log file 、从 0x0~ 0x1f 之间的日志比较得出差异:
(1) BMSR (0x1) 位 2:链路断开。
(2) PHYSTS 寄存器 (0x10) 位 0:链路断开
问题:
(1) 我们检查过 MISR1 (0x12) BIT (13) 和 BIT (10): LINK_INT 和 ms_TRAIN_DONE_INT 是不同的
我们想知道这两个值是如何表示的? 如果这两个值都为 0、这意味着什么?
(2) BMCR (0x0) 位 (8): 能够连接和无法连接的两种情况是相同的、位 (8) 为 1 表示全双工。 这意味着对于 PHY-> 它无法与另一个 PHY 执行 PAM 握手(如果 PHY 使用 Realtek)、对吧?
谢谢你