This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:交流参数

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1581072/lsf0108-ac-paramters

部件号: LSF0108

您好的团队、

 

Pleaae 建议我的问题如下:

LSF0108 数据表中有一个名为 CIoff 的参数。  

这意味着当 FET 开关关断时、电容值更大。

问题 1:  您能告诉我吗  

   (1) 此参数表示电容器覆盖引脚和 Bn 引脚、或

   (2) AN 与 GND 以及 Bn 与 GND 之间的电容器团体。

问题 2: 如果答案是 (2)、您能告诉我引脚和 Bn 引脚之间的电容吗?

   栅极驱动电压。

MITA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita、

    本应用手册的第 46 页和第 47 页确定了 Cio / CI 值的定义: https://www.ti.com/lit/an/szza036c/szza036c.pdf?ts = 1761683685842

    器件处于关断状态时的电容根据 CIO (OFF) 中的如下确定:  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jack-san、

    感谢您的回答。

    请允许我确认我的理解。

    器件中可能有三个电容器、如下所示。

     

    CIO (OFF) 是指 C1 还是 C2?

    如果是、您能告诉我 C3 的估计值吗?

     

    MITA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita、

    我来跟进这个问题、然后回复您。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jack-san、

    感谢您的反馈。

    我很高兴得到答案。

    MITA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita、

    由于 Jack 目前外出、我们的响应将会有一些延迟。 感谢您的理解。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh-San、

    感谢您提供系统信息。

    我对这种情况感到沮丧。

    MITA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita、  

    我仍在收集这些数据。 我收到响应后会在此处更新、谢谢。  
    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jack-san、

    感谢您的日常状态更新。

    本周有节假日、因此等待不会是痛苦。

    希望得到答案。

    MITA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita、

    我明白。 感谢您的澄清。
    此致、
    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jack-san、

    我想知道我是否能得到我的问题的答案?

    MITA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita、

    我还没有现成的信息。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jack-san、

    感谢您发送编修。

    如果您能告诉我我应该等多久、一周或更长时间、这会很有帮助?

    MITA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita、

    我可以在 2014 年 11 月之前在这里提供更新。

    为您带来的不便深表歉意。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jack-san、

    感谢您的反馈。

    我期待着很快就能找到答案。

    MITA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita、

    没问题。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mika、

    感谢您的耐心等待。

    C3 也将包含在 Cio(开/关)值中、但请注意、根据粗略估算、Cds 应小于 1pF、该值远低于 C1 和 C2(包括 ESD 电容)

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jack-san、

    感谢您发送编修。

    这让我大吃一惊。

    MITA