This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:配置 (strap) 模式中继器的要求

Guru**** 2771035 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1588514/sn75dphy440ss-the-requirement-of-configuration-for-strap-mode-repeater

器件型号: SN75DPHY440SS

尊敬的团队:  

 

感谢您在 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface---internal/f/interface---internal-forum/1563890/sn75dphy440ss-solution-and-sch-review/6045986 上提供的支持

客户还有其他问题:对于中继器、他们使用的是配置 (strap) 模式而不是 I2C 模式。 这是否需要任何额外的软件配置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:  

    中继器模式不应需要额外的软件配置、因为 EQ 和 PRE 值可通过 strap 配置模式进行设置。  

    此致、
    j