This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517-Q1:启用输入潜在系统故障

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1587985/tca9517-q1-enable-input-potential-system-failure

器件型号: TCA9517-Q1

您好、  

数据表中指出、“只有当全局总线和中继器端口处于空闲状态时、EN 输入才应改变状态、以防止系统故障“。

如果在 EN 输入改变状态的情况下驱动全局总线和/或中继器端口、此系统故障本身会如何发生、此系统故障到底意味着什么?

此致、

Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zachary:

    当 EN 引脚为低电平时、TCA9517-Q1 缓冲器转接驱动器关闭。 TCA9517-Q1 不会从一侧转接至另一侧的低电平。  

    当 EN 引脚为高电平时、TCA9517-Q1 将寻找逻辑低电平并将其重新驱动至输出端。 如果当 EN 引脚设置为高电平时缓冲器的任一侧存在 I2C 通信、则缓冲器将开始向输出侧(以哪一个)发送 I2C、这可能会使连接的目标/控制器器件进入未知状态。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tyler、

    我想明确说明数据表中“系统故障“的含义

    此致、

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zachary:

    系统级故障可能是卡住的 I2C 目标器件、导致对 I2C 数据帧进行错误解读、因为在通信期间、它在 TCA9517-Q1 为 EN 之后看到 SDA/SCL。  

    此致、

    Tyler