This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:TCA9548A I2C 连接的设计请求审查

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1588195/tca9548a-design-request-review-for-tca9548a-i2c-connections

器件型号: TCA9548A

我使用八个 TCA9548A 多路复用器与 59 个 LIS3MDL 传感器进行通信。 每个 TCA9548A 均上拉全部八个下行(低侧)I²C Ω 总线、同时也上拉每个多路复用器的上行(高侧)总线。

我知道每个 TCA9548A 通道的全部八条下游总线上都需要上拉电阻器。 但是、我不确定上行(高侧)I²C Ω 总线:所有八个 TCA9548A 器件是否都在 SDA 和 SCL 上需要自己的上拉电阻器、或者共享上行总线上的一对上拉电阻器是否足够?  

A0、A1 和 A2 地址引脚是否需要串联保护电阻器?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meshal:

    如果所有八个 TCA9548A 在高侧共享同一个 SDA/SCL 通道、则 SDA 只需一个上拉电阻器、SCL 需一个上拉电阻器。

    A0、A1 和 A2 不需要串联电阻 — 它们应直接连接到 VCC 或 GND

    此致、
    Katy