This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:有关使用 ALP 程序测量裕度的问题

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, DS90UB941AS-Q1, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1572542/ds90ub941as-q1-question-about-measuring-margin-using-alp-program

器件型号: DS90UB941AS-Q1
主题中讨论的其他器件: ALPUSB2ANY

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户尝试使用 ALP 程序来测量自己 PCB 中 DS90UB941AS-Q1 的裕度。

首先、他们使用 USB2ANY 将 PCB 连接到 PC。

他们检查了 ALP 程序中是否能够很好地检测到 DS90UB941AS-Q1、然后选择解串器、并进行了裕度测试。

他们使用了下面的电缆。 1M 和 2m 电缆获得相同的结果。

e2e.ti.com/.../LD5_2D00_101_2D00_XXXX_2D00_Y_2D00_Y.pdf

您能否检查此程序、结果是否正确?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    只是与方框图略有差异、USB2ANY 应连接到 940 以运行映射、看一下屏幕截图、没关系。  

    根据程序、似乎他们做的是正确的。 他们是否遵循此处的步骤:

     e2e.ti.com/.../MAP.pdf

    MAP 测试了 SER 和 DES 之间的整个链路、 看起来它们在测试的选通和 EQ 裕度方面有良好的裕度。

    不过、在正常工作模式下、EQ 电平和选通位置会在自适应均衡 (AEQ) 过程中自动设置。  

    1m 和 2m 电缆非常短、因此如果它们是新电缆、并且 SER 和 DES 之间的布局良好、那么在大多数频闪和 EQ 裕度下、我预计通过测试的结果将通过。   但是、如果您希望更加自信、可以提高停留时间、以便为 EQ/SP 的每个组合提供更多时间。

    BR、

    以斯帖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的埃斯特:

    感谢您的支持。

    我的客户使用自己的电缆进行了更多的测试、这种电缆焊接了 2 条不同的电缆以延长使用寿命。

    结果如下。

       

    您认为这是可接受的结果吗?

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    这没关系。 我们建议设置 3 个合格 EQ 电平和 4 个选通位置的裕度、其中包括一个合格状态的连续矩形、该矩形为两个 EQ 电平乘以四个选通位置、在两种电缆长度条件下都可以观察到这一点。  

    BR、

    以斯帖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的埃斯特:

    感谢您的支持。

    我的客户仍然在各种情况下进行测试。

    在测试过程中、我的客户对测试方法有疑问。

    -在真实的汽车,设备将面临许多坏的情况,如高温,电缆损坏,振动等

    是否有任何方法可以通过在地图中设置参数来使用 MAP 测试这些不良情况?

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    您不能在地图中设置参数、但您可以对芯片进行应力测试、在进行应力测试时、您可以运行地图分析。  

    BR、

    以斯帖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的埃斯特:

    感谢您的支持。

    您是否有任何步骤或程序使用 TI 的程序或其他 GUI 进行压力测试?

    客户没有任何想法、因为这是第一次进行此类测试。

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    压力测试通常由客户决定。 根据他们期望芯片经历的条件、他们可以设置测试。

    我们有一些有关 ESD、建议运行条件、温度条件等的指南、您可以使用这些指南来设计应力测试。  

    941as 还具有功能安全型、并满足其一系列要求。 请联系当地的 FAE 以申请功能安全文档。  

    此处的技术文档选项卡 https://www.ti.com/product/DS90UB941AS-Q1 下列出了一些有助于 941as 启动的文档 

    BR、

    以斯帖