器件型号: DS90UB941AS-Q1
您好:
我们有一个 1920x1080 分辨率显示屏通过 FPD3 双链路与 941 串行器连接。 解串器为 DS90UB948。 我们已与描述器建立了 I2C 通信、并从连接到串行器的主机建立了触摸控制器。
我们已将触摸中断引脚连接到 948 的 GPIO2(引脚 10)。 我们希望在串行器 GPIO0(引脚 14)上检索该中断、并在具有触摸控制器驱动程序的主机上使用该中断。 我们参考了数据表并尝试了 GPIO 配置、但我们无法识别需要根据该要求配置确切的寄存器。
您能提出所需的 941 寄存器序列吗?
以下是我们当前的
DS90UB941 序列:
DS90UB948 序列(该序列通过 983 串行器验证,在此处工作):