This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:关于在 USB 下行端口上配置 3A 充电电流的说明 (TUSB8044A)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A, TPS25910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1587142/tusb8044a-clarification-on-configuring-3a-charging-current-on-usb-downstream-port-tusb8044a

器件型号: TUSB8044A
主题: TPS25910 中讨论的其他器件

TI 团队大家好、

我们目前正在设计 USB 集线器、需要阐明如何支持高达的 3A 充电电流 执行该操作。

我们的目标是使设计具有成本效益、因此我们确实如此 不打算使用 USB PD 控制器 。 我们想知道它是否足够 仅在 CC 引脚上使用一个上拉电阻器 (USB Type-C)、以广播和控制所需的电流电平。

具体而言、我们希望确认:

  1. 单独使用上拉电阻器 (Rp) 是否可以可靠地指示 3A 电流能力 连接到所连接的设备、符合 USB Type-C 规范

  2. 在不使用专用 PD 控制器的情况下拉取 3A 充电电流的建议实施或参考设计。

  3. 关于适当的建议 电源/电流开关 每个端口可安全处理 3A 持续电流的器件、与 TUSB8044A 兼容。

我们的目标是实施 成本优化型 Type-C 下行端口 支持高达 3A 的充电、同时保持符合 USB 规范。

任何指导或参考原理图都将非常感谢。

此致、
Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、  Nikunj:

      对于 Type-C 端口、如果  仅在 CC 上使用上拉电阻器 (Rp) 、则 USB3 的默认电流将仅为 900mA、USB2 的默认电流将为 500mA。 要支持 3A、您确实需要 CC 控制器。

      对于电源开关、 TPS25910 可 支持高达 6.5A 的电流。

    好极了

    Brian

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian Zhou、

    感谢您的答复。

    在上一个主题的基础上、根据我们的要求、我需要按如下所述设计系统:

    1. 上游端口:

      • 充电要求:高达 100W (20V、5A)

      • 功能:必须支持 同时充电和数据流

    2. 下行端口(两个端口):

      • 充电要求:每个端口高达 15W (5V、3A)

      • 功能:必须支持 同时充电和数据流

    在此设计中、我们选择了以下元件:

    • PD 控制器: TPS25751DREFR

    • 集线器控制器 IC: TUSB8044A

    • USB Type-C 配置 IC: TUSB320LAIRWBR

    我随附了更新后的方框图以供参考。 您能否证实这一选择是否符合我们在上行和两个下行端口上进行充电和同步高速数据流的要求? 非常感谢您针对优化设计提供的任何指导或建议。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、  Nikunj:

     方框图看起来很好。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的更新。 很高兴听到方框图看起来很好。

    只是为了重新确认 — 充电和高速数据流将与此设置同时工作,对吗?

    此致、
    Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。

    好极了

    Brian