This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39306:上拉电阻器值

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA39306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1587463/tca39306-pull-up-resistor-values

器件型号: TCA39306

您好团队:

我对 I3C 有一些疑问。 TCA39306 将用于在 1.8V 和 3.3V 之间更改电压、速度为 12.5MHz。

  • TCA30306 的导通电容最大为 12.5pF、适用于 SDAn。 这是否意味着 SDA1 和 SDA2 的最大寄生电容为 12.5pF、并且 SDA 的总寄生电容为 25pF?
    MIPI 定义的最大总线电容值为 50pF、因此允许的总线电容只为另一个 25pF?  
  • 是否有公式来确定合适的上拉电阻值?

此致
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    明天上午我会回复。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    Con 规范包含 SDA1 和 SDA2(整个通道)。 12.5pF 是 SDA1 和 SDA2 同时的最大电容。

    本应用手册适用于 I2C 的 PU 电阻:  

    https://www.ti.com/lit/an/slva689/slva689.pdf?ts = 1720204726016&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    这将有助于求解 I3C 开漏阶段用于 I2C 模式的上拉电阻器。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    感谢您的回答。

    12.5MHz I3C 的上升时间应该是多少?  我在 MIPI I3C 文档中找不到 tr 值。 如果您喜欢下图、它会很有帮助。

    此致
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    上升时间对于 I3C 的 1MHz 开漏相位更加重要。  

    我在表 82 中找到了开漏模式下的 PU 电阻计算。 请参阅最后一行。

    在表 87 中、我找到了 SDR 的 I3C 推挽时序要求、其中包括上升和下降时间。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    我找到了这些表、但我不清楚如何计算、因为 I2C/(0.8473*CB) 查找 tr(传统模式)、如果 tr = 8ns 且 CB=50pF、计算结果为 189ohm。  

    您能为我计算合适的上拉电阻器吗? FSCl= 12.5MHz。 总线上仅使用 TCA39306 来在 1.8V 和 3.3V 之间传输。

    数据表指出、如果需要总线电压转换、但在为 I3C 选择电阻时没有指导、则两侧都需要上拉电阻器。

    此致
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    使用 I2C/(0.8473*CB) 的公式来计算 tr 开漏相位。  

    当 I3C 推挽相生效时、驱动器需要上升/下降时间规格。

    如果主机控制器集成了 I3C 的上拉电阻器、则仅输出侧需要上拉电阻器。  

    我包含了该常见问题解答、其中提供了一个 Excel 计算器来帮助确定使用 LSF 器件时的正确 PU 电阻器大小 — 类似于 TCA39306。  

     【常见问题解答】如何调整与自动双向转换器周围的外部 RC 元件的大小以满足我的系统要求? 

    如果这对我有帮助、请告诉我。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tyler

    谢谢。 我将使用该工作表作为参考。 我不知道 B20 方程的 2*3 值来自哪里、但如果 CB=50pF、似乎 130ohm 可能是合适的值。 请检查是否正确。 130 Ω 的值比我预期的值非常小。

    ~我的仿真、300 μ A 500 Ω 可能是合适的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    我在该主题中添加了 Jack、来帮助讨论计算器。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Asaishi-San、

    我将使用此工作表作为参考。 我不知道 B20 方程的 2*3 值来自哪里、但如果 CB=50pF、似乎 130ohm 可能是合适的值。 请检查是否正确。 130 欧姆的值比我预期的值要小。

     对于“可识别的方波“输出波形、上升时间等于其脉冲宽度 1/3 的脉冲通常被认为是可接受的。 在我们计算 Mbps (1MHz = 2Mbps) 时、该值也会乘以 2、因此为 1/(2x3xRC)。 如果需要较弱的上拉电阻、我建议尽可能将 Cload 降低到 50pF 以下。

    在使用 300 欧姆电阻器捕获的波形中、输出信号未达到 1V8、这将是主要问题。  

    此致、

    插孔