This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4551-Q1:使用场景

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1589820/tcan4551-q1-usage-scenario

器件型号: TCAN4551-Q1
主题: TCAN4550 中讨论的其他器件

您好团队:

我的客户计划在 ZCU 项目中使用此器件、他们需要我们提供以下信息:

1.对于 TCAN4551 和 TCAN4550、它们是在域控制器还是 ZCU 中使用? 还是独立的传感器或执行器 CAN 模块?
2.网关函数中是否有使用历史? 大致的总线负载是多少?或者建议的最大总线负载是多少?
3.数据段使用的最大波特率是多少?
4.什么是 RTM 日期?  

BR、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    [quote userid=“577323" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1589820/tcan4551-q1-usage-scenario 对于 TCAN4551 和 TCAN4550、它们是在域控制器还是 ZCU 中使用? 或独立的传感器或执行器 CAN 模块?

    TCAN455x 器件可用于任何 CAN 或 CAN FD 应用以及任何类型的 CAN 模块。

    [quote userid=“577323" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1589820/tcan4551-q1-usage-scenario 网关函数中是否有使用历史记录? 总线负载的近似值是多少?建议的最大总线负载是多少?

    所有通信(包括 CAN TX 和 RX 消息数据)都必须通过 SPI 总线接口进行传输、因此最大总线负载会随 SPI 接口和 MCU 的效率而变化。  有太多的变量和未知因素、我无法为您提供任何具体的最大总线负载值。  您需要测量发送和接收 CAN 消息(包括中断检测,读取 RX/TX FIFO 状态寄存器、将 CAN 消息数据传入和传出 MRAM 缓冲区元素、然后进行寄存器写入以启动消息传输或确认已读取 RX 消息)所需的总时间、从而为应用确定这一点。

    如果尝试接收 CAN 消息的速度快于 MCU 通过 SPI 处理 CAN 消息的速度、则当 RX FIFO 或缓冲器元素满时、会导致数据丢失。

    [quote userid=“577323" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1589820/tcan4551-q1-usage-scenario 数据段使用的最大波特率是多少?

    支持的最大高速时钟(晶体振荡器)频率为 40MHz。  这样、仅根据构成 CAN 位时序参数的时间量或时钟周期数量、即可实现 5Mbps 或 8Mbps 的最大 CAN FD 数据比特率。  但请注意、由于信号反射和非线性接线拓扑、具有多个节点和环境条件的实际线束和 CAN 总线可能不足以支持最大比特率、同样、这需要根据您的应用确定。

    [quote userid=“577323" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1589820/tcan4551-q1-usage-scenario RTM 日期是什么?  [/报价]

    TCAN455x 器件于 2018 年 12 月进入 RTM 阶段。

    请查看 TCAN45xx 软件用户指南 (链接)、了解有关 SPI 优化和 CAN 位时序配置的更多信息。

    另请查看 TCAN455x 时钟优化和设计指南应用报告 (链接)、了解有关如何针对其设计实施和优化时钟接口并确保稳定运行的更多信息。

    此致、

    Jonathan