This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC813R-Q1:PHY ID 问题。

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1588856/dp83tc813r-q1-phy-id-problem

器件型号: DP83TC813R-Q1

DP83TC813 在 RMII 主模式下运行、来自 MDIO 总线的所有读数为 0xfff。 根据另一篇文章、这可能是 PHY ID 问题。 但是、我尝试了许多 PHY ID 而没有任何更改。 可能的 PHY ID 可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaocan、

    PHY 可能处于睡眠状态、或者您的 PHY 地址不正确。

    1.如果您对 PHY 地址有疑问,可以尝试浏览地址 0-31。

    2.您可以通过监控 INH 引脚来确认 PHY 未处于睡眠状态。  INH 引脚 在 TC10 睡眠模式下为高阻态、在所有其他状态下为高电平有效。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    感谢你的帮助。

    将 phy-id 更改为 10 后、我们读取了寄存器成功。

    但是、配置 (strap) 寄存器 0x45d 的值为 0x0C。

    我想在 PHY 中使用 RMII 的主模式。 此值是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaocan、

    、但 strap 配置寄存器 0x45d 的值为 0x0C。

    该值表示 PHY 未搭接至 RMII 主模式。

    我建议使用我们的原理图检查清单工具、确定适当的 strap 配置电阻器设置。

    https://www.ti.com/tool/download/DP83TC813-SCHEMATIC-REVIEW-CHECKLIST

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

       它是有效的。 非常感谢