This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB9261 的固件

Guru**** 2942550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1589442/tusb9261-firmware-about-tusb9261

器件型号: TUSB9261

您好:

抱歉、关于 TUSB9261 芯片、客户当前设计的 TX 和 RX 极性没有反转。 他们想要使用合适的固件。

数据表显示、TUSB9261 的默认固件和参考设计交换了 SATA TXP/TXM、以在参考设计中简化布线。  

a437d36fb9992d26ca39a4b544b153f.png

image.png

抱歉、TI 官方网站上的这两个固件是否也支持在没有反向设计的情况下的 TX 和 RX 极性? 如果不支持、您能否提供最新的固件? 谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我们提供了不进行极性交换的固件版本。 我将通过 E2E PM 向您发送这些文件。

    可从 TI.com 下载最新固件、从中发送图片、也可从以下位置请求固件源代码:

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan:

    感谢您的支持!!!