This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:是否存在 CRC 错误的任何寄存器或错误计数?

Guru**** 2780815 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1587160/tusb4041i-any-register-or-error-count-for-crc-error

器件型号: TUSB4041I

尊敬的专家:

TUSB4041I 中是否内置了任何寄存器或错误计数器、可指示下游端口中是否发生了 CRC 或其他错误?

下行端口将在应用中通过 NCM 接收视频流、并通过上行端口将视频流传输到无线路由器。 虽然我们可以使用“ifconfig"来“来检查数据包丢失情况、但我们想知道是否可以区分数据包丢失是由网络层引起的还是由较低的 USB 层引起的。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否知道 视频流的数据格式传输?  同步 还是批量?

    您还可以发送原理图进行审核吗?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我不确定格式、我正在内部检查。 我了解到批量传输是 NCM 的默认格式。 假设我们使用批量传输、是否有任何日志或错误计数器可以指示 USB 层中是否有问题?

    关于原理图、Allan 将提供相关信息。 但我相信您已经过审核。

    CC Allan Fan 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean:

      对于批量传输、它可以保证在长延迟的情况下传输所有数据。

      指定   等时  传输,它将 保证 足够的带宽来传输数据,但不 保证 所有数据都被传输。

     什么是 NCM?

    此致

    Brian

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我们使用批量转移。 我理解它将保证传输所有数据。 如果存在 CRC 错误、接收器将发送 NAK、发送器将重新发送数据、对吧? 我想知道是否有任何关于 TUSB4041 而非我们的 SOC 接收器产生的 CRC 错误的消息。

    NCM 表示网络控制模式、它是 USB CDC 的一个子类。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean:

        TUSB4041 没有寄存器或状态位来指示数据传输成功或 存在 CRC 错误。  

    如果出现 CRC 错误、接收器将发送 NAK、发送器将重新发送数据、对吗?

    是的。

      您是否发现数据传输有任何问题?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    您是否发现数据传输有任何问题?

    没有、我还没有收到 EVT 样片。 我们会告知您是否有任何相关问题。