This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:低温下屏幕闪烁

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1586078/ds90ub928q-q1-screen-flicker-at-low-temperatures

器件型号: DS90UB928Q-Q1

 

你好、团队

DS90UB928-Q1 在室温下正常工作、但–20°C 处会出现屏幕闪烁。客户怀疑这是由于 UB928 的 LVDS 信号输出不良导致的、但客户没有设备来测试 LVDS 信号。 附件是 UB928 的部分原理图。 请帮助分析原因。 谢谢

UB928-Q1.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我们将查看原理图、并按星期五 11/14 返回给您。

    此致、
    Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您能否阐明 CAPL12 的值?

    1. 当您说闪烁时 — 您是否看到 FPD 丢失锁定信号或锁定稳定、但您看到闪烁?
    2. 您是否尝试过运行 SER 的 Lock Patgen 或 DES 的 Local Patgen、这是否会改变结果?
    3. 您发现此问题的频率如何?它是在所有系统上发生还是仅在单个系统上发生?
    4. 是否完成了 ABA 交换?
    5. 这是新的应用程序吗?

    - Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fadi    

     

      1. PIN33 的 C5 和 C50 的去耦电容值为 4.7uf。
      2. 当闪烁时、LOCK 信号的纹波将上升到 300mv。 该电压在室温下小于 100mV。
      3. 客户未运行 SER 的 Lock Patgen 或 DES 的本地 Patgen。
      4. 这是一个新 项目、并且这一问题在所有四个原型中都发生。 更换旧工程的控制面板时、问题仍然存在。
      5. 附件是 DS90UB928 ERROR 和 NORMAL conditions.e2e.ti.com/.../issue.docxe2e.ti.com/.../normal.docx 的寄存器值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric、

    让我回顾一下、明天会回来联系您

    - Fadi A.