This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:功耗说明

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1585452/tusb8041-power-consumption-clarification

器件型号: TUSB8041

您好!

我们在一个器件运行 Linux 的情况下使用 TUSB8041、在优化功耗时、我们发现 TUSB8041 集线器即使在没有器件与端口连接的情况下、也会消耗大约 0.8W(消耗大约 0.16A 电流)的功率。  

这是预期行为吗? 请提供帮助

此致、

Pratham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pratham:

      似乎很高、1.1V 电源的电流是多少?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 周布莱恩、 

    我们在 1.1V 电源下测得的电流约为 0.220A (220mA)、  在 3.3V 电源下使用它 0.075A (75mA)。 没有任何器件连接到端口、看起来都很高。 您能告诉我们什么可能会消耗这么多钱吗?

    此致、

    Pratham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SMBus 引脚是否为低电平?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 周布莱恩、 

    这是我们原理图设计的亮点、

    我们不使用任何 i2c 或 smbus 对集线器进行编程。 此外、 FULLPWRMGMT、PWRCTLx 和 OVERCURx GPIO 均为低电平。 我们没有对其中任何配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以及 USB_VBus 上的电压、则应该约为 500mV。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian Zhou 
    在 USB_Vbus 上、我们将获得 1.1V。  
     
    另外、您能否建议我们如何在未连接任何器件时关闭端口电源? 此外、应在检测到器件可以实现之后为端口加电?  

    此致、

    Pratham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pratham:

     USB_VBUS 应约为 500mV。

     如果   FULLPWRMGMT 为低电平、则支持电源切换、并且 OVERCURR 信号应为高电平。 如果 OVERCURR 为低电平,则表示发生过流。

      您是否看到任何 USB 检测问题? 系统出了问题。

    好极了

    Brian

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 周布莱恩、 

    我们已经尝试了在 USB_VBUS 上设置 500mV、并且在功耗方面没有看到差异。

    我相信集线器不会进入暂停模式。 此外、当我们尝试切换复位 GPIO 时、当 GPIO 为低电平时、电流消耗仅减少~μ A 40mA。

    是否有任何方法可以使用 Linux 将所有端口置于挂起模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看 TI EVM、看看会发生什么情况。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在  未连接 USB 设备时、在 3.3V 电源上仅看到 33ma 和 2mA 的电流。  

    您的散热焊盘是否焊接良好?

    此致

    Brian