This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:DP83867 用于 RGMII 的 IBIS AMI

Guru**** 2934040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1582914/dp83867ir-dp83867-ibis-ami-for-rgmii

器件型号: DP83867IR

尊敬的团队:  

我们的客户从以下链接下载 DP83867 IBIS 模型、  

www.ti.com/.../snlm191

他们使用 RGMII 模式、客户想知道如何在下面选择 EGMII 模式?

DP83867.png

谢谢、此致

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie

    即使模型名称显示  GPIO_SGMII_IN、您仍然可以对 RGMII 使用 TX_D0 和 TX_D1 模型。

    25 TX_D3 GPI 0.24533 2.68817nH 0.22504pF
    26 TX_D2 GPI 0.21872 2.37322nH 0.21900pF
    27 TX_D1 GPIO_SGMII_IN 0.19854 2.13682nH 0.19925pF
    28 TX_D0 GPIO_SGMII_IN 0.18382 1.96499nH 0.18073pF

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    我们能否提供 RGMII 模型的示例? 客户遵循我们的建议、但仍然无法获得 125MHz 信号。 谢谢。

    谢谢、此致

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    我在一个背对背示例中对该模型的 RX_CLK 运行仿真。 我可以看到从引脚发出的信号没有出现任何问题。

    这是我的 Keysight ADS 原理图:

    以下是我得到的结果:

    您的客户是否使用 Keysight 进行模拟? 如果是、他们能否遵循我的原理图并查看是否获得信号?

    此致、

    Shane